This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C H5协议堆栈- CP3WIRE RTS CTS

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1089369/cc2564c-cc2564c-h5-protocol-stack---cp3wire-rts-cts

部件号:CC2564C

我们将BLUETOPIA堆栈用于STM32F437处理器,CP3WIRE协议(TX,RX,GND硬件UART),但我们不了解HCI协议的以下可用"定义"之间的差异:

cpHCILL 和  cpHCILL_RTS_CTS适用于H4协议(Rx, TX, RTS, CTS)

 

cp3Wire和  cp3Wire_RTS_CTS用于H5协议(Rx,TX,GND)

 

1)为什么H4协议有两个cpHILL定义? 它们有何不同?

 

3) cp3Wire是否具有软件Xon/Xoff控制? cp3Wire_RTS_CTS怎么样? 何时需要使用其中一种)?

 

非常感谢

 此致  

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    关于协议差异,我们没有太多详细信息。 不过,我有一些建议:

    1)为什么2564为什么H42564H4协议有两个cpHILL定义? 它们有何不同?[/QUOT]

    一般而言,RTS和CTS的增加需要硬件流控制。 从蓝牙堆栈的角度来看,这两个协议完全相同。 但是,我建议使用cpHCILL_RTS_CTS,因为它是我们在演示中默认使用的内容。 您可以查看 此答案 以了解更多说明。

    3) cp3Wire2564 cp3Wire是否2564是否拥有Xon/Xoff软件控制? cp3Wire_RTS_CTS怎么样? 当我们需要使用其中一种时)?[/QUOT]

    cp3Wire与蓝牙堆栈中的cp3Wire_RTS_CTS完全相同。 它确实能够使用软件流控制。  

    谢谢!
    雅各布

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob。

    我不理解cp3Wire_RTS_CTS是否有另外两条RTS线路和CTS (硬件),您能否更好地解释这一点?

    请注意,memalloc和memfree也有问题,因为memalloc过程有时会“死锁”,因为块信息 -> size=0   

    你 有什么建议吗? 此问题是否与我们现在通过cp3wire使用的H5协议(即没有硬件控制)相关?

    此致  

    Fabio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    cp3Wire与堆栈中的cp3Wire_RTS_CTS完全相同。 我认为区别仅在于用户需要强调他们是否使用硬件流控制。 但是,您不是仅仅通过选择cp3Wire_RTS_CTS来使用硬件流控制。 需要在硬件抽象层和HBITrans中配置CTS和RTS引脚。

    TI建议使用H4协议(4线UART),因为此协议在高波特率下具有更好的性能。  我不确定是什么导致了您的内存分配问题。 您是否可以尝试:

    • 带有硬件流控制的cpHCILL_RTS_CTS  
    • 发布您在遇到"死锁"时看到的错误的任何屏幕截图

    谢谢!
    雅各布