This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:用户在一个连接间隔内可以发送的最大数据总数

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1090019/cc2652r-total-maximum-data-which-user-can-send-for-one-connection-interval

部件号:CC2652R

各位专家,您好!

我收到了客户的一些询问,如下所示。

  1. CC2652R (从机)可以使用的最大数据负载大小是多少?
  2. 在一个CC2652R (从属)连接间隔内,用户可以发送的最大数据总量是多少?
  3. 客户想知道CC2652R支持哪种类型的配置文件。 他们还想知道TI在SDK中准备的配置文件的示例代码。
  4. 使用CC2652R从“接收BLE数据包”转换为“UART”需要多长时间?

请问,您的专家对这些客户的询问有什么建议/意见?

此致,

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎嘿,

    我已将您的帖子分配给一位同事进行评论。 请与 客户分享我们的Simplelink Academy模块,这些模块旨在帮助客户入门。 此外, 我们 的用户指南还包含其他内容。  以上资料可以回答客户的大多数问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     宫崎先生,您好!

    正如Ammar所说,我强烈建议客户利用 SimpleLink Academy 模块和 用户指南。 这些资源中包含的内容将非常有助于提高客户的能力并回答他们的许多问题。 以下是我对所提供问题的回答和评论

    客户2652客户想知道CC2652R支持哪种类型的配置文件。 他们还想知道TI在SDK中准备的配置文件的示例代码。[/QUOT]

    在BLE连接中,使用 LE数据长度扩展时,最大数据包有效负载为251字节

    客户2652客户想知道CC2652R支持哪种类型的配置文件。 他们还想知道TI在SDK中准备的配置文件的示例代码。[/QUOT]

    这取决于连接间隔的长度以及外围设备和中央设备的配置方式。 我建议参考GitHub上提供的吞吐量示例(外围设备和中央)。 这些示例最大限度地提高了设备之间的数据传输,并展示了这些设备可以支持的吞吐量类型。

    客户2652客户想知道CC2652R支持哪种类型的配置文件。 他们还想知道TI在SDK中准备的配置文件的示例代码。[/QUOT]

    设备的SDK中存在一些配置文件。 其中一些配置文件可以在{sdk}\sources\ti\ble5stack\profiles目录中找到。 SDK中还有许多示例。 这对于开始开发可能很有用。 我还建议查看 BLE示例Github 和 Texas Instruments Github存储库。  

    使用2652使用CC2652R从“接收BLE数据包”转换为“报价”需要多长时间[/UART]?

    我建议客户利用 BLE示例Github中的简单串行插槽示例(客户端和服务器)。 这些示例通过BLE实现UART。 这些项目中包含的代码能够接受UART输入并将其转换为BLE通知以通过BLE发送。 代码还可以接收BLE并将其转换为UART输出。 如果客户对 仅限UART的示例感兴趣,那么SDK中也有一些示例。

    此致,

    一月

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jan,Ammar:

    感谢您的善意澄清。

    我与客户分享了您的意见。 我想等待他们的反馈。

    非常感谢您的帮助。

    此致,

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎先生,您好!

    没问题! 我们期待听到客户的反馈!

    此致,

    一月