This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:固定频率测试开关射线管状态不正确

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1091275/cc2652p7-fixed-frequency-test-switch-tube-state-is-incorrect

部件号:CC2652P7
主题中讨论的其他部件:CC1352P7

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

对于SmartRF Studio 7 2.24 DIO.0在BLE或802.15 4模块中进行的固定频率测试,DIO28和DIO29的电平状态保持不变,无论PA是打开还是关闭,都会导致开关管处于不正确的状态。

用于测试PA是否已打开的真值表如下所示:

它与下表不一致:

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    感谢您 让我们了解此问题。  我复制了描述的行为,发现C:\Program Files (x86)\Texas Instruments:SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\config\xml\cc1352p7\targets\target_launchxl-cc1352p7_2_4_ghz_highPA.xml的1352的DIO28/29 PIN设置不正确。  它们应该是这样的(与target_launchxl-cc1352p7-4_highPA.xml版本相同):

        <IoSettings name="RF Switch">
            <IoPin name="DIO28">
                <ControlFunction>Input/Output</ControlFunction>
                <Idle>Input tristate (Default)</Idle>
                <Tx>Output low</Tx>
                <Rx>Output high</Rx>
            </IoPin>
            <IoPin name="DIO29">
                <ControlFunction>Input/Output</ControlFunction>
                <Idle>Input tristate (Default)</Idle>
                <Tx>Output high</Tx>
                <Rx>Output low</Rx>
            </IoPin>
            <IoPin name="DIO30">
                <ControlFunction>Input/Output</ControlFunction>
                <Idle>Input tristate (Default)</Idle>
                <Tx>Output low</Tx>
                <Rx>Output low</Rx>
            </IoPin>
        </IoSettings>

    请 相应地修改target_launchxl-cc1352p7_2_4_ghz_highPA.xml并重新启动Smart RF Studio 7以解决此问题。  您也可以选择在Target Configuration "Customize" (目标配置"自定义")按钮内手动更改I/O配置,在将DIO28/29设置更改为正确的TX/RX输出级别并相应保存之前,您需要将LP Target选项复制为"Create Copy As"(创建副本为)。

    我已提醒相应的开发团队解决此问题,以便将来发布。

    此致,
    Ryan