This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:QDID验证日期和放大器;详细信息FCC认证

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1090281/cc2541-qdids-validation-date-details-fcc-certification

部件号:CC2541

尊敬的读者:

我想问 3个问题,涉及FCC在 包含CC2541参考设计的产品上的测试主题。  

如果有些问题是完全无关或愚蠢的,请忍受我。 我目前仍在了解FCC的过程中。

1.我看到使用的BLE堆栈应该符合这些测试。 BLE堆栈QDID.x当前具有有效的1.5。 您是否知道这些期限将于何时到期? 我提出这一问题的原因是,我阅读了其中一个有效期为3年的内容(很抱歉,我找不到我阅读过的内容,但如果我再次找到,我将发布链接)。 如果是这样,那么我预计它们将在BLE Stack 1.5 4.0于2019年4月18日发布时尽快过期。

2.[使用TI的文档“如何认证您的蓝牙产品”]在合格设计列表中->包括不存在SimpleBLEPeripheral示例。 这是否意味着在使用SimpleBLEPeripheral项目时不能使用QDID? 为什么会出现这种情况?

3.我已从SimpleBLEPeripheral示例中删除或重命名了特征。 我是否应该对这些设备执行单独的测试。


 非常感谢您的所有帮助,

此致,

Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stefan,

    要澄清的是,FCC认证与蓝牙SIG认证是分开的。  如何认证您的蓝牙产品 指南涵盖蓝牙认证和"法规测试",这是FCC的责任范围。

    1. 我看到使用的BLE堆栈应该符合这些测试。 BLE堆栈QDID.x当前具有有效的1.5。 您是否知道这些期限将于何时到期? 我提出这一问题的原因是,我阅读了其中一个有效期为3年的内容(很抱歉,我找不到我阅读过的内容,但如果我再次找到,我将发布链接)。 如果是这样,则我预计它们将在BLE Stack 1.5 4.0于2019年4月18日发布后尽快过期。[/QUOT]

    这是真的,很遗憾 ,我不能评论TI关于更新此计划的公共论坛的未来计划。

    2.2541 "]2. [使用TI的文档“如何认证您的蓝牙产品”]在合格设计列表中->包括,不存在SimpleBLEPeripheral示例。 这是否意味着在使用SimpleBLEPeripheral项目时不能使用QDID? 为什么会出现这种情况?[/QUOT]

    您实际上会注意到,并非所有设备都是如此,而不仅仅是CC254x。 这是因为该限制条件包括列出的配置文件旁边的堆栈。 SimpleBLEPeripheral示例不是需要限定条件本身的实体。 您需要关注示例所利用的组件,如自定义配置文件,Bluetooth SIG定义配置文件以及利用的单个堆栈组件。

    3.2541 "]3. 我已从SimpleBLEPeripheral示例中删除或重命名了特征。 我应该为这些测试单独执行测试。[/QUOT]

    如果您使用128位UUID,则无需重新验证自定义配置文件。 如  欲了解更多信息,请访问:e2e.ti.com/.../regarding-the-bluetooth-qualification-and-declaration以及 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/39.7486万/bluetooth-sig-qualification-listing-and-custom-profiles-services 。

    作为免责声明,您对任何有关资格认证的问题的最终回答应提交给蓝牙资格认证顾问(BQC)。 如果您希望在流程中获得帮助,我建议您与一名员工合作,因为他们将在整个过程中回答任何/所有问题。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间回答所有问题! 他们澄清了很多。