This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:如何在pinStandby示例中更改GPIO?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1090394/lp-cc2652rb-how-to-change-the-gpio-in-pinstandby-example

部件号:LP-CC2652RB
主题:CC2652RB,sysconfig中讨论的其它部件

您好,TI:

我正在 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54\examples\RTOS\CC2652RB_LAUNCHLXL\DRIVERS\PinStandby\tilotos\CCS中工作,示例工作正常。

我想更改个人主板中LED的PIN,但是在.syscfg文件中找不到任何GPIO定义。

我在 ti_drivers_config.h中找到了config_PIN_LED_0的定义,该定义是由syscfg工具生成的。 所以我检查了.syscfg文件,没有关于GPIO或LED模块的信息...

能否告诉我如何更改 CONFIG_PIN_LED_0 以映射DIO0?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在SDK 4.30 中,sysconfig在ti_drivers_config.h中生成符号config_PIN_LED_0和config_PIN_LED_1

    我建议您不要尝试修改sysconfig生成的符号,而是修改LedPinTable[]表以使用其他引脚。

    例如,您可以执行以下操作:

    /* LaunchPad LED Red (DIO6) */
    #define CONFIG_PIN_LED_3                   0x00000006
    /* LaunchPad LED Green (DIO7) */
    #define CONFIG_PIN_LED_4                   0x00000007
    
    /* Led pin table */
    PIN_Config LedPinTable[] =
    {
        CONFIG_PIN_LED_3 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX, /* LED initially off */
        CONFIG_PIN_LED_4 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX, /* LED initially off */
        PIN_TERMINATE                                                                      /* Terminate list */
    };
    

    一般来说,自从SDK 4.30 以来,sysconfig已经有了显著的发展。 因此,我建议评估迁移到更新的SDK是否有意义。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    但是值0x0.0006万和0x0.0007万表示什么?

    在哪里可以找到哪个引脚与哪个值匹配的映射?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x0.0006万和0x0.0007万是IOC模块的IO ID。