This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:在Timer.h中调试停止模式

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1091986/cc2652r-debug-stall-mode-in-timer-h

部件号:CC2652R

我需要计时器在调试模式下停止。 在 GPTimerCC26XX.h中, GPTimerCC26XX_Params结构中有一个名为debugStallMode的参数,但在Timer.h中,此参数不存在。

如果使用Timer.h中的代码初始化计时器实例,如何将计时器设置为在调试模式下停止?

此致,

双阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuyang,

    GPTimerCC26XX_configureDebugStall从 驱动程序库的Timer.h映射到TimerStallControl。   Timer实例创建的GPTimerCC26XX_Handle包含baseAddr。  尽管默认值为 GPTimerCC26XX_DEBUG_STOR_OFF,但您可以在项目中创建TimerCC26XX.c的副本,该副本会  在 GPTimerCC26XX_OPEN之前将Timer_open中的gptParams.debugStallMode设置为GPTimerCC26XX_DEBUG_STOR_ON。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Ryan。 这很有帮助。

    巴西,

    双阳