Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA
您好,
我们目前正在Linux嵌入式设备中使用CC2564MODA,我们的系统基于内核4.14。
CC2564MODA通过UART连接到我们的主机控制器。 通信基于 HCI界面和bluez 5.62。
我们使用ofono和OBEX来管理电话(HFP配置文件)和电话簿(PBAB配置文件)。
我们目前正在努力的主题是:
自动重新连接(自动连接)
-
要求:我们希望能够自动连接已配对的设备(智能手机),而无需用户在设备上进行交互。 重启后,我们的CC2564MODA应该知道配对的设备并与其连接
-
问题: CC2564MODA在配对设备后不存储任何密钥,并且bluez在重新启动后不提供任何保存配对设备的解决方案。 您是否知道在重新启动后保存配对设备的任何机制,该机制与CC2564MODA和bluez组合使用?
A3DP
-
要求:我们希望使用A2DP规格进行音频流处理。 要通过I2S将音频流直接路由到外部音频编解码器,我们使用辅助模式。 在常规Linux设备上,A2DP连接将由bluealsa或PulseAudio in bluez解决。 (创建SBC等)
-
您可能对如何在CC2564MODA环境中解决此案例有任何了解或经验?
提前非常感谢。