This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650 LAUNCHXL简单外设未在BLE扫描器上进行广告宣传

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1091875/launchxl-cc2650-cc2650-launchxl-simple-peripheral-not-advertising-on-ble-scanner

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
主题中讨论的其他部件:CC2650

您好E2E

我有一个cc2650启动板,我正在尝试运行简单的外设。 我成功构建和调试了应用程序和堆栈文件, 它表明芯片正在运行,但是每当我检查BLE扫描仪时,它都没有出现,我在cc2650传感器标签上尝试了这种方法,它在BLE扫描仪上显示为简单的BLE外围设备,但在发布XL时,没有显示任何内容。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将BLE Stack安装文件夹\examples\hex下的预构建cc2650em_simple_peripheral_rel.hex下载到LAUNCXL-CC2650中,您是否可以在BLE扫描仪上看到广告? 顺便说一下,您使用哪种BLE堆栈版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要完成前面的回答,我建议使用逐步调试来验证 程序是否失败并产生错误。

    请随时更新。

    此致,