This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 LaunchPad

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, CC2640, BLE-STACK, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1086107/cc2650-cc2650-launchpad

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件:,, CC2640BLE-STACK

我有一个cc2650启动板。 我对该产品完全陌生,开始使用TI RTOS (ADC项目)。 在"全部构建"之后,在我播放时显示"调试"。 我看不到LED 1切换。 我已将cc2650MODA连接至支架。 我的连接是否正常?  

是否有人可以指导我完成第一个TI RTOS实验的步骤?

是否有适用于TI RTOS的视频教程?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是在默认工作空间中创建项目?

    如何将它们放在一个文件夹中,以免造成混乱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为供您参考,我通常在c:\ti文件夹下创建workspace文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该目录将列在I import to CCS (我导入到CCS)的文件夹中。 我是否需要评估构建错误并修复该错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议您首先从工作空间内成功构建示例项目,以便您可以确认操作系统设置,然后开始开发应用程序。  提供的所有快速入门/用户指南都应在此方面有所帮助。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要在CCS中编辑文件CC2650_LAUNCHXL.h。 但如图所示,我无法找到主板文件夹和文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2650_LAUNCHXL.h位于BLE SDK安装文件夹\\src\target\cc2650lp下。 如果您使用的是ble-sdk_2_02_01_18,它将位于C:\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\src\target\cc2650lp下