This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1091869/cc2650-cc2650

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件: CC2640,,

我尝试为我的CC2650MODA运行项目0。 当我构建堆栈时,它运行良好。之后,当我构建应用程序时,它在堆栈中显示错误。

这些是错误。

有人能帮我解决吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否在c:\ti\simplelink_acady_01_11_00_0000文件夹下安装setup_simplelink_academy_01_11_00_0000.exe? 顺便说一下,我建议您确保先在BLE堆栈中构建默认的simple_peripheral示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正如Yikai提到的,您能否验证您是否能够构建simple_peripheral示例? 如果  您还没有最新版本的BLE-STack-2-X SDK,我建议您下载并安装最新版本的BLE-STack-2-X SDK。 我建议您遵循 SWRU393_CC2640_BLE_Software_Developer's _Guide.pdf的2.6 Tm3代码编辑器工作室一节中详细介绍的流程,该文档位于SDK的docs文件夹中。

    此致,

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在构建simple_periperal示例后得到的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生成simple_peripheral示例后,我收到这些错误, 您能帮上忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您删除CCS和BLE堆栈并重新安装它们,以查看是否可以成功构建默认simple_peripheral示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在可以正常工作,但问题是我在手机上的"简单链接启动器"应用程序中没有看到它 另外,我的主板没有广告,我看到红色LED亮起,是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否拍摄一张照片,向我展示红色LED的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样,我在手机上用简单的链路启动器看不到这种设备,我以前见过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是构建默认的simple_peripheral示例并将其下载到CC2650MODA中吗? 如果是,则正常情况下会看到它不起作用。 默认的simple_peripheral示例为LAUNCXL-CC2650。 请先对其进行测试,并确保其在LAUNCXL-CC2650上工作正常。 对于CC2650MODA,我建议您参考 https://www.ti.com/lit/an/swra534a/swra534a.pdf 修改simple外围设备以使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将cc2650 BoosterPack与cc2650 LUNCHXL配合使用。 那么我应该使用什么针脚映射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     www.ti.com/.../swra534a.pdf对其进行了详细阐述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从一个简单的外围设备示例开始,使用BoosterPack启动Launchxl-cc2650。  我将图片中的任务代码复制到main.c 我看到这些错误

    如何修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要将SimpleBLEPeripheral_createTask函数实现放在主函数中,就像这样。我不想讲,但这是C编程语言的基本技能。 我建议您先研究如何进行C编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我对C编程不是很了解。 我是按照swru393文档的3.3 .1节操作的。 您能否让我知道我应该首先学习哪些内容,而不是C,以便能够处理TI产品? 此外,您能否解释一下如何创建任务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SimpleBLEPeripheral_createTask在Simple_peripher.c.中实现 swru393的第3.3 1节只是详细说明实现,而不是逐步执行的指南。 要学习C编程的基本技能,我想你可以用谷歌获取大量的资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个项目,我只需要实施以前行之有效的项目。 现在,当我在CCS中导入该项目时,它包含许多错误。您能帮我实施该项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已回复"它现在正在工作"。 这是否意味着您可以将默认的simple_peripheral示例导入CCS以成功构建它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想为蓝牙收发器实施另一个项目,当我导入该项目时,它会出现许多错误。 因此,您建议首先实施简单的外围设备示例。 我实施简单外设并根据cc2650MODA修改了引脚映射,已成功实施。 但我的真正目标是实施我自己的收发器项目,而我仍然无法做到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您可以根据基于simple_peripheral示例的cc2650MODA修改引脚映射,为什么不直接处理此项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定如何转换简单的外围设备来满足我的需求。 基本上,我需要一个能够接收和发送数据的收发器。 我需要将其下载到我的自定义cc2650MODA中。 当我生成它时包含错误。您可以分析它是否存在错误吗?

    我正在共享文件的google链接

    drive.google.com/.../1S0AKhOl8fcJSQpKXmM3S7XOqkwlwMK5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的Google链接中是否有任何项目基于simple外围设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是不是别人制造的。 我只需要为我的目的实施它。 我拥有所有电路设计,如果您需要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为从某人处获取项目并将其用作基础不是一个好主意。 您为什么坚持将这些项目用于您的目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这部分在我的研究中是完全一样的。 首先,我必须实施它,然后我可以转到另一个制造零件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考示例(如 WirelessTransceer_stack)包含一些不存在的参考文件夹"C:\TI\simplelink\examples\ble Examples_2_02_extras\examples\cc2650lp\SPP_ble客户端\CCS\stack"。 您需要查找这些相关的文件夹/文件并将其放回桌面才能创建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否与其他两个项目(即ProjectZero或WPS)相关?

    我的意思是收发器项目必须从WPS收集数据。 它们是否需要一起构建? 还是密切合作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,这些是单独的例子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,它们需要单独构建? 如果我没有该引用文件夹,如何实施此项目? 我的意思是,考虑到所提供的数据/资源,是否有任何其他方式来实施同一项目?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该问这个问题,您可以从谁那里获得这些项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了供您参考,我可以通过 以下步骤成功构建WirelessTransceer_stack和WirelessTransceer_InSituCal_LP_Release。

    1.安装ble SDK _2_02_01_18

    2.下载 https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/ble_examples-2.2 并将这些文件夹/文件放在C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18下。

    3.将 I2SCC26XX.H/I2SCC26XX.c 从C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\src\util\audio_codec复制到C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\src\boards\CC2650_LAUNCHXL

    4.将PROJECT _IMPORT_LOC修改为C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\examples\cc2650lp\SPP_ble客户端\CCS\stack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重复了前三个步骤。 对于第4步,我想知道是否可以通过“C:\Users\C2U Project\Downloads\BLE_Examples-BLE_Examples- 2.2 ”\ble_Examples-Ble_Examples- 2.2 \Examples\cc2650lp\SPP_BLE_CLIENT\CCS\STACK编辑路径。

    因为分析目录,我认为它可以是同一个文件。 你有什么意见?

    但是,即使这样,我也会收到以下错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保您使用的BLE堆栈版本与我使用的版本相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是BLE SDK吗? 我使用的是“ble _SDK_2_02_01_18”,这是建议我使用的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于2650对于第404.7155万第4404.7155万4步,我想知道是否可以通过"C:\Users\C2U Project\Downloads\ble_ccp-ble_404.7155万#4047155"]编辑404.7155万编辑路径,我想知道我是否可以通过"Croamples\css_cble_c_ 2.2 2.2 来编辑路径:

    很抱歉粘贴了错误的目录。 我的意思是,我是否可以使用此目录“C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\examples\cc2650lp\spp_ble客户端\css\cstack”,而不是“C:\TI\simplelink\examples\BLE_Examples_2_02_extrase\examples\cc2650lp\spp_client\ccmc\cstack?”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我在步骤4中所做的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已回复您,我可以成功构建它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,我在执行相同步骤时仍有错误。 请告诉我们我做错了什么?

    堆栈错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道为什么链接问题仍然存在。 也可以尝试安装  

    BLE-STack-2-2-0BLE-STACK 2.2 4.0以再次构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 它现在正在工作。