This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:了解主机测试配置

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1092521/cc1352r-understanding-host-test-configuration

部件号:CC1352R

您好,

为了获得资格,我正在尝试为我们的自定义板设置host_test项目。  

我使用UART进行通信。

我无法理解直接测试模式的设置。  

在host_test_app.c文件中,我调用 dispHandle = Display_open(Display_Type_UART,NL);使用调试器,我可以看到UART_INIT随后从DisplayUart.c.调用

我认为这是预期的行为。 但是UART_INIT失败,dispHandle仍为NULL。

然后,我看到 在NPI_tl_UART.c中,UART驱动程序也成功初始化。  

 

我现在想知道谁会初始化UART?  

NPI驱动程序的用途是什么?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miriam:

    1)您使用的是哪个版本的SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK?

    2)在主机测试示例中,UART用于接收HCI命令。 如果您要使用UART进行显示,我建议您为此在LP上设置第二个UART。

    3)我们关于认证的主要文档是本应用说明:

    https://www.ti.com/lit/swra601

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢,它现在可以正常工作了!