This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:关机后再开机后尽快设置BLE连接

Guru**** 2973720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1092383/cc2650-setting-up-a-ble-connection-as-fast-as-possible-after-power-cycle

部件号:CC2650

我对关闭并重新打开电源后建立蓝牙连接有疑问:


-电源循环后是否可以建立BLE连接而无需配对/绑定?

 如果不是,我是否需要在关机后再开机后重新配对,或者配对数据是否存储在持久性数据中?

 如果不是,CC265S进行配对所需的典型时间或能耗是多少(对于最低功耗配对模式)?

-您能否说出从冷启动到建立连接所需的最低典型时间或能耗?

 

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议参考软件开发人员指南,了解配对和绑定。 具体而言,5.4 Gap Bond Manager和LE安全连接章节提供了有关如何配置配对的信息,不同配对配置的示例以及何时使用每种配对配置的使用案例。  本章还提供了相同类型的绑定信息。

    一些绑定信息保存在SNV中,此信息在5.4 .4.6 GAPBondMgr和SNV部分中讨论。  

    BLE项目可设置为在引导至特定设备后立即扫描和连接(基于UUID或可能基于BDA),因此此部件应可行。 要了解确切的功耗和时间,我建议参考 测量CC13xx和CC26xx电流消耗 应用报告。

    此致,

    一月