This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:蓝牙论坛

Guru**** 2542610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1092199/cc2650-bluetooth-forum

部件号:CC2650

您好,

用于蓝牙低功耗。

当汇款人和接收人首次相互通信时,将测量数据从转移器发送至接收器的必要步骤是什么?

使用蓝牙低功耗(Transmitter 4.2 and Receiver 4.0)连接发送器和接收器所需的最短时间是多少?
连接后是否需要配对才能发送测量数据?

此致

Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈立德,您好!

    要在BLE设备之间发送测量数据,您需要先在相关设备之间建立连接。 之后,可以通过以下方法之一在设备之间共享数据。  我建议您参考SDK中包含的软件开发人员指南中的创建自定义蓝牙低功耗应用一章。


    1. 在外围设备服务中使用notify参数创建测量特性。 将中心设备连接到外围设备,并启用测量特征通知。 在此阶段,只要更新测量特性,中心设备就会收到一个包含新值的通知。 我建议从简单的BLE外设项目开始,并添加所需的功能。 我还建议参考《软件开发人员指南》中的5.3 通用属性配置文件(GATT)一章。

     2.指示/通知流。 在中央设备和外围设备之间建立连接后,外围设备可能会向中央设备发送带有测量值的指示/通知。 通知不需要收件人确认。 指示需要收件人的确认。 对于这种方法,我建议参考《软件开发人员指南》中的GATT步骤的5.3 Tm5分配内存部分。 我还将参考GATT 通知()功能的可用文档。

    我建议查看第12章示例应用程序,找到一个最能实现所需用例的示例。 找到合适的项目后,我建议使用此消息中引用的资源来实现所需的功能。  

    此致,

    一月