This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:设定CC2640电源管理模式

Guru**** 2616065 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578023/rtos-cc2640-program-cc2640-power-management-mode

部件号:CC2640
主题中讨论的其他部件: CC2650STK

工具/软件:TI-RTOS

目前,我正在为CC2640在ActiveMode和StandbyMode之间进行编程。

该项目基于"simile_peripheral_cc2650lp_app"并使BLE正常工作。

我还得到了"swra486.pdf"作为参考。

只是想知道,从SDK发行 版中,任何项目和文件都能处理我可以用作确认我的软件的参考的功能?

我尝试查找"sensortag_cc2650stk_app",但无法找到代码。  可能是我查看了错误的文件夹。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dilbert,

    我不确定在活动和待机模式之间对设备进行编程的含义。 如果您尝试更改闪存内容,则只能在活动模式下完成。

    如果您指的是如何进入待机状态,则当所有任务都空闲或等待事件时,即可进入待机状态。 (如果定义了节电)

    我建议您看看这是如何定义的,以更改创意的电源设置。 (SDK中的许多示例都有此信息,请参见simple_peripheral或sensortag)
    我的计算机上的sensortag项目位于ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650stk

    此致,
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rebel,

    我指 的是CM3的TI-RTOS电源模式管理。  我现在在TI-RTOS中找到了文档。  我在任务初始时间内呼叫关注。

    POWER_INIT();
    POWER_enablePolicy();

    这应使cm3进入待机模式,而所有任务都调用 “Task_Sleep”,对吗?

    现在,我有另一个问题。  如何通过关闭(或待机)整个射频内核来降低更多功率

    在我的项目处于关机状态时。  此外,重新启动序列将处于活动状态。

    谢谢

    Dilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../57.8725万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用Task_Sleep,但不会影响功耗。 我正在寻找使用睡眠的pinInterrupt示例。