工具/软件:TI-RTOS
您好,
我修改了密钥卡项目,并通过 网站http://processors.wiki.ti.com/index.php/PTM_cc2640"添加了PTM模式
我 的芯片规格是CC2640DK_4XS。
现在,我发现默认Tx功率为0dBm,由CMW270确定。 但我想要更高的功率。
那么,如何修改我的代码?
我已尝试在 KeyFobDemo_init中添加HCI_EXT_SetTxPowerCmd()函数,但Tx功率没有变化。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好,
我修改了密钥卡项目,并通过 网站http://processors.wiki.ti.com/index.php/PTM_cc2640"添加了PTM模式
我 的芯片规格是CC2640DK_4XS。
现在,我发现默认Tx功率为0dBm,由CMW270确定。 但我想要更高的功率。
那么,如何修改我的代码?
我已尝试在 KeyFobDemo_init中添加HCI_EXT_SetTxPowerCmd()函数,但Tx功率没有变化。
谢谢!
您好:
我尝试过这样的方法:
//////////////////////////////////////// 代码 开始//////////////////////////////////////////////////////
静态void密钥FObDemo_init(void)
{
*****************
// N0堆栈API调用可在调用iCall_registerApp之前进行
*****************
//将当前线程注册为iCall调度程序应用程序
//以便应用程序可以发送和接收消息。
iCall_registerApp (&selfEntity,&SEM);
如果(1)
{
HCI_EXT_SetTxPowerCmd (HCI_EXT_TX_POWER_2_DBM);
POWER_setConstraint (PowerCC26XX_SB_Disallow);
POWER_setConstraint (PowerCC26XX_IDLE_PD_Disallow);
//启用PTM
HCI_EXT_EnablePTMCmd();
}
//////////////////////////////////////// 代码end///////////////////////////////////////////////////////
但Tx 功率仍为0dBm。
当我们修改Tx功率时,normol模式和PTM模式之间是否有任何区别?
谢谢