您好,
对于CE/FCC认证,我们使用了以下链接中的代码。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/FCC_ETSI_Test
我们已检查了信道带宽,获得了400kHz;使用上述代码时,需要超过500kHz,但未提供预期结果。
我们要求所有1的测试模式都通过调制进行传输。 目前,我们将以下命令用于相同的操作。
HCI_LE_TransmitterTestCmd (10,1, HCI_direct_test_payload_0xFF ); //这仅用于调制。
该API工作正常,带宽已超过500kHz。 我们没有找到用于非调制信号传输的代码/API。 或者没有 使用相同API (HCI_LE_TrasmitterTestCmd)传输原始数据(未调制)的参数。
我们是否可以使用上述API进行CE/FCC认证? 另请分享未调制信号的源代码。
请尽快提出建议。
谢谢!
Ankit Channa