This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:Innocomm BM_15an

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584268/rtos-cc2640-innocomm-bm_15an

部件号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

如何配置模块Innocomm BM_15的Rx和Tx引脚,输入引脚的DI0_0和DIO_1引脚是否可以用作Rx和Tx引脚?????

我是否需要使用评估板???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要创建自定义板以安装此模块,然后再将其通电并对其进行编程。 然后,您可以从我们的BLE-STack-2-2-1加载任何程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何配置模块Innocomm BM_15的Rx和Tx引脚,输入引脚的DI0_0和DIO_1引脚是否可以用作Rx和Tx引脚?????

    现在,我无法从BM_15模块中找到Rx和TX引脚。请向我建议,我应该配置哪些引脚。一旦我检查了DI0_0和DIO_1引脚,就无法解决问题,我使用了SmartRF06评估
    开发板进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我无法在线找到Innocomm模块数据表,如果需要,请直接联系innocom获取引脚。

    您需要在自定义板文件中定义UART引脚。 有关详细信息,请参阅SWRU393_CC2640_BLE_Software_Developer's Guide章节10.1 Adding a Board File。

    您可以在附录A的SmartRF06评估板用户指南中找到06EB的原理图和引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否成功刷新了BM15模块并创建了自定义主板文件?

    目前我也在尝试相同的做法。

    据我所知,我只需将预定义符号更改为5x5封装即可。

    这是否正确?

    谢谢。

    祝你一切顺利

    Maximilian