This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2650:下载问题'SimpleLink CC2640R2 SDK'在MacBook上

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584074/ccs-launchxl-cc2650-problem-of-download-simplelink-cc2640r2-sdk-on-macbook

部件号:LAUNCHTXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我无法在 CCS的资源管理器中安装'SimpleLInk CC2640R2 SDK'。

我在MacBook (macOS Sierra版本10.12 .3)上使用CCS (版本7.1 .0)。

每当我尝试下载它时,它开始似乎开始下载,但最终失败。 我只显示'内容已成功下载到未定义的'对话框。

如何解决此问题?

感谢您阅读我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能告诉我您正在使用的CCS 7.1 v.0的确切构建版本(显示在“关于/帮助”菜单下)吗? 此外,您是否已将所有可用更新应用到CCS?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我的CCS版本是7.1 .0.0.0016万。

    此外,我还成功完成了'SimpleLink CC32XX SDK'和'SimpleLink CC13x0 SDK'。
    但是,我总是无法仅下载SimpleLink CC2640R2 SDK。

    而且,我真的想知道“内容已成功下载到未定义”的含义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这看起来像是一个只在MacOS上发生的错误。 我为此提交了一个错误。 追踪编号:Rex-1355

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee~

    这是CCS错误还是SDK错误? 我在macOS上试用了新的CCS 7.2。 该错误仍未修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误有两个部分。 根本原因是实际上没有Mac版本的SDK可用。 另一个相关的错误是误导性的错误消息,它使其听起来好像有一个可用的并已下载。 该错误消息需要明确说明没有可用的SDK。 但根本问题是SDK问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。