“Thread: CC2650, SysBIOS”中讨论的其它部件
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我们的软件缺少RAM。
我们的设置:
- CC2640R2F
-ROM中的堆栈。
-刷新中的BIOS
-当前应用程序和堆栈为2二进制文件(堆栈尚未在库中-但这确实有助于节省RAM吗?)
您能否确认我们的这一假设? "从20K芯片RAM中,BLE堆栈和ROM使用3936字节(-D ICALL_ram0_start=0x20.004万a0)"
我们是否可以针对此值采取任何措施?
如果这一问题得到解决,我们将为我们的"应用程序"保留大约16 KB RAM。
以下是地图文件的一部分,它指出了应用程序的RAM消耗(我们已经隐藏了对象的名称,这些当然是我们的责任),我们想知道是否有任何东西可以优化? 我们认为,从16 KB RAM左侧(请参阅上面的ICALL_RAM0_START) TI代码(STACK,BIOS,GAA/GATT)中,我们确实留下了小部分。
我们想知道的是:
app_ble prm3: 约3 KB
设备信息服务: 500字节(此管理标准是否符合BT规范?)
iCall: 280字节
外设: 800字节(源代码取自示例代码,GAP需要,但我们没有尝试修改它-也许我们可以优化它?)
RFCC26XX_singlemode:550字节
我们的空闲任务堆栈大小为512字节,但我们认为这可以减半吗? 当我们运行代码时,此堆栈使用量上的高水位标记大约为170字节。 也许我们根本不需要执行偶像任务?
我们还注意到,如果配对工作,我们需要至少为堆分配2800字节(HEAPMGR_size=2800)
问题(再次);
? 1? 我们是否为应用程序提供了appr 16 KB (在ROM堆栈获取其份额之后)? 我们是否可以采取任何措施来增加这一数字?
? 2? 从上面的地图中取出的5个SW对象,RAM消耗是否合理? 我们是否可以采取任何措施来减少这些数字?
? 3? 我们真的需要空闲的任务吗? 如果是这样,我们认为至少可以从堆栈中删除256个字节。
? 4? 2800堆大小是否合理? 我们需要配对才能工作。
映射文件...
*****************
***模块摘要
***
模块 ro代码 ro数据 rw数据
-------- --------- --------- ---------
C:\Data\GIT\LowerBLE \SW\Bluetooth\Peripheral\App\Config\configPkg\package\cfg:[1]
app_ble _prm3.orm3 1100 1416 3158
----------------------------------
共计: 1100 1416 3158
C:\Data\GIT\LowerBLE \SW\Bluetooth\Peripheral\App\HVHMIBoard\Obj:[2]
XXXXXXXXXXXXXX0.o 1.4856万.
o 24.96360677亿
XXXXXXXXXXXXXXXX2.o 592 96 4.
XXXXXXXXXXXXXXXXX3.o 18.44591964亿
XXXXXXXXXXXXXX4o 388 92.
XXXXXXXXXXXXXXXX5.o 136 12.
ECCROMCC26XX.o 1184 5.
XXXXXXXXXXX10.o 250.0716万 29.
XXXXXXXXXXXXXXX11.o 87.2108万 24
XXXXXXXXXXX12.o 80 4.
XXXXXXXXXXX13.o 6720 32 1181
XXXXXXXXXXX14.o 328 2.8264万
XXXXXXXXXXX15.o 24.0288万
XXXXXXXXXXX17.o 13.1027242亿
XXXXXXXXXXX18.o 13.6664万
XXXXXXXXXXX19.o 388 5.1248万
XXXXXXXXXXX20.o 37.6281万 .
XXXXXXXXXXX21.o 156 8.
TRNGCC26XX.o 352 1.
XXXXXXXXXXX22.o 184 16.
XXXXXXXXXXX23.o 1888 2.8656万
看门狗.o 44 4.
BLE用户配置o 3.4226万 16
o 64129.
ccfg_appable.o 88
devinfoservice.o 4.04232494亿
GATT_uuid.o 8.
gattservapp_util.o 788
iCall.o 3484 3.028万
iCall_API_lite.o 88 8.
iCall_cc260.o 316 2 5
iCall_user_config.o 94 16.
主要o 76 7 16.
Peripheral, o 4312 2.0801万
XXXXXXXXXXX25.o 224 1113
----------------------------------
共计: 3.6552万 3513 8776
C:\Data\GIT\LowerBLE \SW\Bluetooth\simplelink_SDK\sources\ti\blestack\ROM\ble_ROM_releases\cc26xx_R2\Final_Release:[3]
----------------------------------
总计:
命令行:[4]
----------------------------------
总计:
boot.arm3:[5]
boot.orm3 22.
cmain.orm3 26.
cstartup _M.orm3 22.
IAR_XDC_init.orm3 32.
----------------------------------
共计: 102
dl7M_TLN.A:[6]
abort.o 6.
分段 14.
low_lever_init.o 4.
Rand o 5.514万
snprintf.o 68
Sprintf.o 52.
srand.o 32.
strrchr.o 24.
vsnprint.o 60.
xprintffull_nomb.o 3538
xsnprop.o 26.
xsprout o 10.
xtls.o 2.
----------------------------------
共计: 3836 5.514万
DPL_cc26x0r2.arm3:[7]
hwip_tirtos.orm3 8.
PowerCC26XX_tirtos.orm3220
----------------------------------
共计: 228
driverlib.lib:[8]
Adi.o 48.
Chipinfo.o 54.
CPU.o 24.
driverlib_release.o 1.
interrup.o 4.82万
IOC.o 104.
OSC.o 252 20.
RFC.o 162.
Setup.o 292.
SYS_Ctrl.o 676 8.
UART.o 152
----------------------------------
共计: 181.2229万
drivers_cc26x0r2.arm3:[9]
CryptoCC26XX.orm3 1086 29.
list.orm3 60.
PowerCC26XX.orm3 19.28107272亿
PowerCC26XX_calibrateRCOSC.orm3 1184
----------------------------------
共计: 42.58107301亿
m7m_tl.a:[10]
DblAdd.o 212
DblCmpGe.o 46.
DblCmpLE.o 46.
DblDiv.o 598
DblMul.o 418
DblSub.o 384
DblToI32.o 88
I32ToDbl.o 48
xdnorm.o 68
xdscale.o 268
----------------------------------
共计: 2176
rf_singlemode_cc26x0r2.arm3:[11]
RFCC26XX_singlemode.orm3 426.4551万
----------------------------------
共计: 426.4551万
rt7m_tl.a:[12]
ABImemclr.o 6.
ABImemclr4.o 6.
ABImemcpy_unaligned.o 118
ABImemset.o 102.
ABImemset48.o 50.
I64DivMod.o 238
I64DivZer.o 2.
DATA_INIT.o 40
LZ77_init_singan.o 120
Memchr. o 88
strchr.o 22.
strcmp_unaligned.o 66
strcpy_unaligned.o 68
strlen.o 54.
zero_init3.o 64
----------------------------------
共计: 1044
SHB_L.A:[13]
Exit.o 20.(退出.o.
----------------------------------
共计: 20
SysBIOS.arm3:[14]
BIOS.o 6640
M3_Hwi_ASM_IAR.OBJ 268
M3_Hwi_ASM_SWITCH_IAR.OBJ 104
M3_TaskSupport_ASM_IAR.OBJ 108
----------------------------------
共计: 7120
差距 9 8
链接器已创建 16 40 1024
----------------------------------
总计: 6.2537万 5139 1.418万