请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC2650 在“线程: CC2650”中讨论的其它部件
大家好,
我使用的是CC2650LP,我想用simple_peripheral示例测试该设备。 我使用的是CCS v.BLE。项目构建正确,堆栈和应用程序项目均未出现错误,但7.1 扫描程序应用程序未找到设备。 我应该使用其他应用程序吗?
我没有对CCS选项或项目做任何更改。 我是否必须使用OAD系统? 为什么? 我该怎么做呢?
谢谢