This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:蓝牙5堆栈

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650, CC2640, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579431/cc2650-bluetooth-5-stack

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件:CC2640R2F,, CC2640,CC1350

团队-

我了解到目前为止,CC2640R2F支持蓝牙5。

是否会释放BT5堆栈,并在CC2650上运行?

这适用于多协议对讲机,我们希望它与BT5向前兼容。

谢谢,Best,S. Dunbar,AFA Colorado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    BT5支持仅在CC2640R2F上提供。 CC2650或CC2640 (R1)上不支持BT5。
    有关CC2640与CC2640R2F的详细信息,请访问 www.ti.com/.../overview.page

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;

    在CC2640R2中,我了解BT堆栈已移至ROM。

    我们是否可以使用设备中的闪存来实现其他专有协议(类似于CC2650),或者基于M0的软调制解调器是否以这样的方式锁定以防止这种情况?

    最佳,Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,CC1350还具有BT—是否计划在CC1350上支持BT5?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前,TI仅在CC2640R2F上宣布了BT5支持。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还对在CC1350上使用BT 5感兴趣,因为我的使用不受电源限制,我们喜欢低于1GHz的功能。 是否有计划支持BT 5的CC1350版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我们无法提供E2E论坛的路线图信息。 但是,我希望您能有一些耐心,并继续观看TI的新闻通讯。

    谢谢,
    Fredrik