请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 您好,
我正在使用CC2650 Launchpad和GitHub中的多角色项目。使用堆栈 el_cc26xx_2_01_01_4.4627万。
在将数据从一个CC2650发送到另一个CC2650时,我的堆消耗将增加到其最大限制
我设置了HEAPMGR_SIZE=8300,我的heapmgrMemUB达到其最大限制。
如何将 heapmgrMemUB重置为初始值。
谢谢
古朗