This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:CCS中的项目属性需要什么配置?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583163/ccs-cc2640-what-are-the-configurations-need-for-project-properties-in-ccs

部件号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想在CCS中创建新项目,项目 ->属性中需要哪些配置。

我想首先让应用程序和堆栈实现完整的帧工作,然后我想复制简单的外设示例并进行测试。

然后,在这个项目中,我想为BLE实现每一个功能,比如中心角色,广播员,观察员,sensorteg。

因此,请提供指导...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您将简单的外设导入CCS工作区并从那里进行修改。 这将为您节省大量时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Christin。
    我都已经导入了简单的外设。
    但我使用的是简化模块CC2640 5毫米×5毫米RHB VQFN32 (15个GPIO)。
    现在,我想实施简单的外设和简单的中心,以便在简单的外设项目上组合,从而可以修改哪个文件并将其应用到简单的外设项目上。
    我知道堆栈保持不变,应用程序部分应该更改,但不知道要修改哪个文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后,您应该从GitHub上的多角色项目开始,并将引脚更改为5x5。
    github.com/.../multi_role

    当您从简单外设开始并想要添加中心角色时,需要对堆栈build_config.opt进行修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kishan,

    您可以使用multi_role项目,因为它既可以作为主项目也可以作为salve (中央和外围)工作。
    这可用于对应用程序代码进行更改,以便根据需要进行操作。 无需在堆栈侧进行任何更改。
    简单的外围设备不能同时作为主设备和Salve。

    此致,
    Abhishek Yakkundi

    如果回答了您的问题,请按下面的验证答案。