This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:董事会在随机时间后停止广告

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584228/rtos-cc2640-board-stops-advertising-after-random-time

部件号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我在定制主板上遇到BLE问题。 BLE继续前进,连接有时就像一种魅力,持续数小时或数天,然后突然停止工作。  

这似乎不是由于全局主板崩溃,因为实施NPI层I以启用与其他芯片的UART讨论,但仍响应并与项目所基于的SimpleBLEPeripheral任务交互。

 我的项目是基于 ble SDK _2_02_01_18。 具体的代码可以根据要求提供,我不知道到底在哪里可以查找。

提前非常感谢您的帮助

此致,

Robin B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:
    您是否验证了定制主板上的32 kHz时钟频率精度?
    您是否已评估过在TI wiki上的CC26xx硬件故障排除指南:
    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Troubleshooting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eirik

    我检查 了32.768kHz时钟的准确度和稳定性,它是完美的。

    按照 CC26xx硬件故障排除指南,我进行了一些测量:
    DCOUPL是稳定的1.276V,芯片在20µA µ A左右,这听起来是正确的。

    但是,我对VDDR/VDDR_RF有一些顾虑。 在一段时间内观察到两种行为:

    第一个显示VDDR和VDDR_RF上稳定的1.671V电压,如下所示:

    但在大多数情况下,VDDR和VDDR_RF上的电压看起来更像以下迹线,平均电压为1.609V:

    但是,当观察到第二种行为时,主板似乎可以无问题地访问。

    所使用的内部调节器是否会出现这些压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:
    做得很好。

    我相信您所看到的是活动模式和待机模式之间的预期差异,其中有一种充电算法,可以每隔一段时间在VDDR上充满电(有关更多详细信息,请参阅应用手册:"测量蓝牙低能耗")。

    1)
    我将通过PM向您发送一些修补说明,以修复可能出现的广告停止问题。 您能否尝试一下,看看是否有效?

    2)
    如果在上述情况之后仍出现意外断开(监督超时),您是否可以尝试将从时钟精度提高到110 PPM (HCI_EXT_SetSCACmd( uint16 scaInPPM )并进行测试? 默认设置为40 PPM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eirik:

    感谢您提供修补程序。 我刚刚应用了它,并将在测试后提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eirik,

    我会再找您,因为您发送给我的修补程序似乎没有解决问题。 该董事会于上周四启动,并顺利进行了为期一周的广告宣传。

    然而,今天看来它已经停止了广告宣传。 除此之外,软件应用程序端的UART通信和SimpleBLEPeripheral_taskFxn仍在运行,芯片上没有问题。

    您是否考虑 了另一种解决方案,或者我可以用来调试此问题的一种方法? 我可以访问CC2640上的3个GPIO,并且可以发送UART请求以获取变量值等。


    此致,

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eirik,

    您有没有想到我可以考虑的解决方案来解决我的问题? 有没有办法实施某种看门狗,在广告崩溃的情况下重新启动芯片? 我们迫切需要找到解决这一问题的办法。

    此致,

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:
    您是否对iCall堆管理器(heapmgr.h)进行了配置(请参阅开发人员指南)?

    您还可以尝试连接到正在运行的目标并启用TI-RTOS对象查看器以搜索线索:
    software-dl.ti.com/.../1.30 .00.25 .export/exports.docs/blestack/ble_sw_dev_guide/html/debuging/ble-debugging.html#ti-RTOS-object-viewer

    有关如何在CCS中连接到正在运行的目标的详细信息,请参阅此帖子:
    e2e.ti.com/.../154.7772万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    我的自定义主板有类似问题。 您是否找到了解决方案?
    我当前使用的时钟在出现广告故障时执行重置:

       UINT8_t initialAdvertEnable =假;
       //设置差距角色参数
       GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADD_ENABLED,sizeof(uint8_t),&initialAdvertEnable);
       DELAY _MS (1);
       initialAdvertEnable = true;
       //设置差距角色参数
       GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADD_ENABLED,sizeof(uint8_t),&initialAdvertEnable);

    此致,


    MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Erik,

    能否向我发送修补说明? 我对广告停止问题也有类似的问题。

    提前,谢谢:)

    此致,

    MB