请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650EM-7ID-RD 您好,
我尝试使用BTool (以及 TI BLE供应商特定HCI命令)测试Encyption,结果是GAGE_Authenticate Complete事件成功。
尝试通过设置Bond参数(Command GAGE_BondSetParam Opcode 0xFE36)进行配对和绑定时发现问题,但结果为下面提到的paramid的"0x02""invalid parameter"(无效参数):
*配对模式(0x0400):0x02–不要等待,启动从属设备请求的安全命令
* I/O功能(0x0403):0x03–无输入,无输出
*如果已启用,则在配对过程中请求绑定(0x0406):0x01–已启用。
参考文档:TI BLE供应商特定HCI参考指南和BTool。
请说明如何在使用TI BLE供应商特定HCI命令完成加密后启用绑定。 或者配对和绑定是否存在任何问题?
谢谢,此致,
Prabha Chauhan