主题中讨论的其他部件:TLV320ADC3101,TAS2505 , CC2564
您好,
围绕CC2564MODACMOG,TLV320ADC3101和MSP430F5224IRGZ部件进行的设计存在2个问题。
我的第一个问题是有时我的音频信号会混合金属噪音。 我无法解释其来源。 不幸的是,我无法发布我的信号,因为我的客户不允许我这样做。
信号正常,有些传输正常。 我不知道要往哪个方向检查。
我的另一个问题是配对。 使用智能手机时,配对过程不稳定。 在第一个配对步骤中,没有问题,产品直接与电话配对。 不幸的是,当我尝试重新配对产品时,我总是收到错误消息。 我必须重新启动整个产品,并将其忘在电话参数中才能进行配对。
我注意到上一款Android 7的模块有不稳定性。 双重数据通信(音频+数据)在以前的(Android 6)版本上工作,但现在,在Android 7上,我只是音频流,而不再是数据传输。 您是否对此点有任何经验反馈?
感谢您的帮助,我的客户很匆忙,在这一步中,我显然被这些不同的点所束缚。 我会随时为您提供任何补充信息,但我不能在保密协议论坛上直接分享我的原理图,布局和音频文件。
谨致问候,
Nicolas