This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:大规模生产的射频测试需求

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582910/cc2640-rf-test-needs-on-mass-production

部件号:CC2640

大家好,我们在产品中使用CC2640,并开始计划生产。 我只想了解TI关于生产后每台设备所需的射频测试的陈述。

如果PTM测试足够 ? 您对已执行测试的陈述和建议是什么?

谢谢!

Anna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anna:

    问得好! TI测试每个无线MCU以确保其符合数据表规范。 但是,您的制造测试是为了确保您的设备装配正确。 您如何检测您的CM是否错误地或根本没有将无源元件放置在天线中? 如果天线引脚上的焊料过多,以致短路,该怎么办? TI的声明不会减轻组装中的这些潜在缺陷。

    我建议使用PTM子集来验证RF是否符合您在生产线上的规格。 假定您已完成设计验证以及必要的法规和BT SIG测试(RF-PHY)。 我们有应用手册 SWRA468 ,可作为指南,帮助您确定大规模生产过程中哪种测试覆盖范围最适合您的产品。 最终,您需要与制造商协作,以确定产品的最终测试覆盖范围需求。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    射频导出的tedt又如何? 天线组装之前? 是否有任何附加价值?

    此致,

    Anna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进行的测试应确认您已正确放置了无源器。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    我只需要一些澄清:)
    如果我们执行了无线测试并成功,这是否意味着已执行的测试也可以? 如果我们进行无线测试,是否仍需要进行测试?
    谢谢!
    很抱歉,我让一位客户报告我的决策,并希望确定:)