This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:在已连接状态下操作信道选择

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585217/cc2540-manipulate-channel-selection-in-connected-state

部件号:CC2540
主题中讨论的其他部件: CC2640

我设置了CC2540和CC2640通过BLE相互通信的位置。 我通过UART完全控制CC2540 (CC2540正在运行HostTest应用程序)。 我只想选择一个信道进行通信(因为测试要求这样做)。 如何使CC2540发送以下数据:

操作码:带有的ll_channel_map_IND

ChannelMap:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

( LE DATA ) 0f 08 (LL_CHANGE_MAP_IND) 01 (频道映射) 00 00 00 01

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sebastian:

    已用信道的最小数量不能小于2。 您需要这种测试吗?

    此致,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉花了这么长时间。 是否有办法让CC2540 (通过UART使用HCI)仅使用2个通道? 您是如何做到的?