This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:意外任务

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584804/rtos-cc2650-unexpected-task

部件号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试将另一个任务添加到project_zero - uart_taskfxn。

我在新任务中添加了大小为512的新堆栈。

当我运行project_zero并暂停并查看RTOS时,我获得了正在运行的任务列表:

我有两个问题:

1.我不知道 ProjectZere_taskFxn在哪里。 发生了什么事 ?

我仍将此函数称为:  

作废项目0ere_createTask(void)

task_Params taskParams;

//配置任务
task_params_init(&taskParams);
taskParams.stack = przTaskStack;
taskParams.STACKSIZE = PRZ_TASK_STACK_SIZE;
taskParams.priority = PRZ_TASK_PRIORIZ;

task_construct (&przTask,ProjectZere_taskFxn,&taskParams,NULL);

}

它应该在那里。

2.这是什么____ASM_______ 任务? 它来自哪里?

要明确一点,我的手机找不到project_zero BLE广告。

Tomer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomer,

    我继续努力,将此主题移至设备论坛,希望您能在那里获得更快的响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以附加创建新任务的代码? 我假设在您添加...正确吗?之前一切都正常。

    托德