This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 绑定+配对+连接+断开连接后重置后,设备未发现

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584786/device-is-not-discovering-after-the-bonding-pairing-connection-disconnection-followed-by-reset

部件号:CC2640R2F

您好,

我正在使用BLE堆栈版本v 3.0 0 (C:\ti\simplelink_cc2640r2_SDK_1_00_22)以及cc2640R2F芯片组。

使用的示例项目:C:\TI\simplelink_cc2640r2_SDK_1_00_00_22\examples\RTOS\CC2640R2_LAUNCCHXL\blestack\simple_peripheral</s>2640

我的要求 是:配对+通过 绑定读取加密数据。

问题是:

在配对+绑定后,我可以 发现服务,并且读取,写入和断开连接是我的iphone应用程序所预期的。

但是我执行硬重置, 如果我启动连接,则中央设备无法连接,并出现连接超时错误。

 

在发行说明中,我还阅读了已知问题:(file:///C:/ti/simplelink_cc2640r2_SDK_1_00_22/docs/blestack/release_notes_blestack_3_00_22.html)

*尝试并发LE安全连接配对时,同时连接的数量可能会受到限制。 建议的解决方法是在单个连接的基础上执行LE安全连接配对。

此已知问题是否与上述问题相关。

这一已知问题的真正目的是什么?

谢谢

Jayachandran R

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jayachandran


    对于"配对+绑定之后",我可以 发现服务并读取,写入问题,能否附加此行为的嗅探器日志? 另外,我建议使用SDK 1.30 (BLE 3.0 .1),因为此版本中有针对隐私+配对的勘误修复。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JXS,您好!
    谢谢。
    我们已经迁移到3.0 .1版,问题已解决。

    但我想了解 发行说明中提到的已知问题的详细信息(见下文)。

    *尝试并发LE安全连接配对时,同时连接的数量可能会受到限制。 建议的解决方法是在单个连接的基础上执行LE安全连接配对*

    谢谢
    Jayachandran R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jayachandran,

    感谢您让我们知道问题已解决。

    关于发行说明中的已知问题,我认为这是由于SC配对过程中的系统资源限制(RAM)造成的。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JXS,您好!

    感谢您的支持。