在“线程:CC2650”中讨论的其它部件
我正在做的一个项目似乎出现了一个问题,在连接一段时间后,设备会停止响应,似乎冻结了。
在进一步调查该问题时,如果发生这种情况,只需卸下并更换CR2016币形电池即可使设备再次正常工作。 查看发生故障后的功耗,显示电流消耗跳至4mA并保持在该处,直到电源循环。
如果设备保持未连接且未进行广告宣传,则不会发生任何故障。 我目前正在测试设备是否会在广告发布但未连接时失败。
固件的以前版本似乎没有出现相同的问题。 唯一的区别是,早期版本不要求中心获取其连接参数,因此将使用设备的首选参数,而用于测量电池电量的时钟运行频率更高(1h与8h)。
目前我们使用的是自定义硬件,但我无法在CC2650启动板上重现该问题。 我已经连接了自己的硬件并在调试模式下运行它,但到目前为止,我也无法复制这样的问题。 更奇怪的是,连接到Android时持续出现故障的设备在iOS上长时间正常工作。
是否有人知道问题的原因是什么? 或者甚至有什么关于如何调试的提示?
谢谢
Craig