This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCXLL-CC2650:初级:pinShutdown_CC2650_LAUNCXL_TI是否按预期工作?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/583045/rtos-launchxl-cc2650-beginner-is-pinshutdown_cc2650_launchxl_ti-working-as-intended

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:TI-RTOS

于是我将pinShutdown_CC2650_LAUNCHLX_TI项目导入到CCS工作空间,并在开发板上运行。 此示例旨在显示主板进入关闭状态和退出关闭状态。 但是,我没有看到设备停止关机。 它的工作方式是当我按主板上的BTN_2时,LED指示灯熄灭,主板关闭。 当我按BTN_1时,设备将唤醒并闪烁LED指示灯以指示它正在唤醒。 BTN_2关闭主板,但BTN_1无法将其唤醒。 我对该主板和一般开发非常陌生,可以利用一些帮助来了解为什么此示例会这样。

链接: dev.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    "连接调试器时,无法执行正确的关机顺序。 要正确操作,必须在调试器断开连接的情况下运行此示例,方法是重置或执行设备的关机后再开机。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marie,

    对此,我尝试在调试器断开连接的情况下运行相同的示例(据我理解,这意味着断开连接开发板USB端的跳线,5V 3V3和GND除外) 但我仍然看到主板不想唤醒的相同行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    为了安全地断开调试器,请按红色方块(停止按钮)。 (您不必卸下跳线。)

    谢谢,
    Marie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marie,

    我尝试过,但它不起作用。 是否有其他方式会使程序混乱? 我是否必须按照本文中的建议编辑主板文件中的电源策略? e2e.ti.com/.../48.2419万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    该项目对我有效,没有任何更改,但我一直在CCS云中进行测试。
    1)单击您发布 的dev.ti.com/.../链接
    2)导入到CCS云
    3)按Debug (调试)
    4)按STOP (停止)
    5)项目有效。

    由于您不是这样,我怀疑下载过程中可能出现了问题。 是否可以安装BLE Stack 2.2 (BLE堆栈配置) 1 ( www.ti.com/.../ble-stack )并重试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! BLE堆栈是问题! 感谢您的耐心等待