This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640蓄电池电压

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579648/cc2640-cc2640-battery-voltage

部件号:CC2640


我使用'AONBatMonBatteryVoltageGatet()'函数 进行电池电压测量。

此功能在某些硬件中工作非常准确,但在某些硬件中,此功能返回0.08V不稳定的3.6V电压。

所有硬件中的固件都相同。

以下是控制器针脚上的电压

1-引脚28 (VDDS) :3.68V

2-引脚11 (VDDS2) :3.68V

3-引脚18 (VDDS_DCDC):3.68V

4-针脚 29 (VDDR):1.64V

5-引脚 32 (VDDR) :1.64V

6-引脚17 (DCDC_SW):1.64V

7-引脚12 (DCOUPL): 1.24V


如果有人能帮助解决此问题,我将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sumair:

    这听起来很奇怪。 硬件之间是否存在其他差异? 所有版本是否直接使用电池? 您是否在所有设备上运行相同的软件,否则是否按预期工作?

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fredrik,

    没有区别,硬件和软件是相同的。 所有硬件都直接运行电池。 除蓄电池电压外,工作中没有差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,蓄电池电压有何不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    某些硬件显示正确的值,即3.6V
    某些硬件显示错误的值,例如0.08
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,您指的是内部测量。 我想你指的是外部电压供应。

    当您根据启动等进行电压读数时,是否存在任何差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fredik,

    所有硬件的硬件设计和固件都相同。

    我正在使用'AONBatMonBatteryVoltageGatet()'功能进行电池电压测量。

    此内部功能在某些硬件中工作非常准确,但在某些硬件中,此功能返回的电压为0.08V,而不是3.6V。

    以下是控制器针脚上的电压
    1-引脚28 (VDDS):3.68V
    2-引脚11 (VDDS2):3.68V
    3-引脚18 (VDDS_DCDC):3.68V
    4-针脚29 (VDDR):1.64V
    5-引脚32 (VDDR):1.64V
    6-引脚17 (DCDC_SW):1.64V
    7-引脚12 (DCOUPL):1.24V

    如果我向您发送两个硬件(一个发送正确的电压,另一个发送错误的电压),是否可能?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sumair:

    启动后多久执行测量? 在读取电压之前,您是否检查是否已设置BATUPD.STAT?  

    此致,
    Fredrik