您好,
我正在使用CC2541心率示例(BLE-CC254x-ECG ),以便为我的原型固件1.3 设备开发一个小的修改。
本示例在特征1中有一个"ECG测量客户端特征配置",允许从其他连接的设备(客户端)采集ECG,然后服务器(MY原型)开始将ECG采集传输到客户端/连接的设备。
现在,我想提供额外的选项来开始ECG传输。 我想在按下原型硬件的按钮时开始ECG转换。
我的更改工作正常,但我无法在客户端中更新"ECG测量客户端特征配置"的存储值,使用我的原型函数GATTServApp_ProcessCharCfg通知此属性中的修改值。
我的设备(服务器)如何提供有关此更改的建议并为连接的设备(客户端)提供新值?
可能是我错了,我不理解如何找到流程?
我尝试将其他示例视为遥控器,但我没有发现任何类似的示例。
有人能帮我吗?