请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640 我们在上周初注意到一个问题,即连接到Android的设备在经过一段时间后会锁定。
最后,我设法在Launchpad上捕获了事件,暂停调试器后,我进入AssertHandler()案例:
案例HAL_ASSERT_CAUSE_ICALL_ABORT: display_print0 (dispHandle,0,0,"***错误***"); display_print0 (dispHandle,2,0,">> ICALL abort!"); HAL_ASSERT_SPINLOCK; 中断;
我已经阅读了文档,但它并未真正指明这意味着什么,或可能的原因。
TI的人员能帮我解决这个问题吗?