请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2564C 主题: CC2564中讨论的其他部件
工具/软件:Linux
您好,
我正在使用CC2564C模块和BeagleBoard Black (最新图像)。 我遇到了与 此线程相同的问题,只是不同的芯片。 我知道我已经通过UART与芯片通信,因为我已经完成了CC256x测试指南的第一步,并且我可以通过我的逻辑分析器查看响应。 我从这个论坛上的另一篇文章中获得了BTS文件的确切版本。
root@BeagleBone:~# hciattach /dev/ttyO5 Texas 11.52万 找到了德州仪器(TI)的芯片! 固件文件:/lib/firmware/ti-connection/TIInit_BTS.15.bts 加载6.6 脚本版本1 德克萨斯州:将波特率更改为11.52万,流控制更改为1 无法初始化设备hci0:设备或资源繁忙(16)无法初始化设备:设备或资源繁忙
此致,
卡洛斯