This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:BLE数据传输

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585324/cc2564-ble-data-transfer

部件号:CC2564
主题: TM4C123中讨论的其他部件

我正在CC2564上使用运行FreeRTOS v9和Bluetoothia v4的TIVA C TM4C123G微型。

我已成功使用蓝牙经典功能,但我在使用BLE时遇到了问题。

它可以连接到我的iPod,但我无法从板和iPod获取数据。 我正在使用GATT_HANDLE_VALUE _Notification (...)发送邮件,但没有报告错误,但iPod没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wade,

    关贸总协定通知不应得到关贸总协定客户的任何答复。 有关详细信息,请参阅蓝牙核心规格文档。

    此致,
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维亨:

    感谢您的回复, 我将SPPLEDem用作TM4C123G项目的通用模型。

    同样的基本代码也适用于MSP430和具有Bluetoothv 1.3 的CC2564。  我正在尝试使用bluetopia 4.0 在TM4C123上运行所有这些软件。

    我知道堆栈中的一些内容已发生更改,我想知道我是否错过了新堆栈中用于BLE客户端设置的一些需要。

    蓝牙经典功能正常。

    谢谢!

    涉水