This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:使用CC2540加密狗执行python脚本时输出不正确

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582957/cc2640-incorrect-output-while-executing-the-python-scripts-with-cc2540-dongle

部件号:CC2640
主题中讨论的其他部件:CC2540

您好,

我从以下链接下载CC2540的python脚本  

https://github.com/dsavard/TI_BLE_C254x 

我正在使用充当主机的CC2540加密狗。 在另一端,我将cc2640作为外围设备。 我可以运行脚本,它正在查找附近的所有设备。 但当我尝试连接某些设备时,它显示的连接间隔为零,超时也为零。

以下是连接建立的输出屏幕截图。 是否缺少任何配置或其它内容? 请帮助解决问题。

非常感谢。

正在等待您的友好回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用 processors.wiki.ti.com/.../CC254X_PC_Examples中的Python脚本示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈 好,

    感谢您的回复。 我使用的脚本与  您提到的网站上的LinuxHostTest3相同。 我能够发现BLE设备,但当我尝试连接时,它无法正确连接,并显示零值  

    连接间隔:0.0 msec
    连接延迟:0.0 毫秒
    连接超时:0.0 msec

    您能帮我解决问题吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈宜佳您好,

    现在显示这些参数的值不正确:

    连接间隔:1930.0 msec
    连接延迟:0.0 毫秒
    连接超时:1.6万.0 msec

    您能告诉我问题出在哪里吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现原始脚本中的事件数据解析问题错误。