This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:SPI的高驱动器

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585219/cc2640r2f-high-drive-for-spi

部件号:CC2640R2F

尊敬的TI 专家:

我看到一些GPIO 具有高驱动 能力。 如果将此类GPIO配置为SPI模式,是否可以为  SPI--MOSI保留高驱动器功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruce:

    是的,高驱动器能力是这些特定引脚的物理参数。

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Fredrik:
    高驱动器功能是否仅适用于GPIO? 是否可以将其用于SPI/UART的特定引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruce:

    正如我所写的,高驱动器功能是某些物理针脚的一个特征。 它未连接到控制引脚的外围设备。

    谢谢,
    Fredrik