This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2564:如何请求耳机延迟报告(AVDTP / A2DP配置文件)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585393/cc2564-how-to-request-headset-delay-reporting-avdtp-a2dp-profiles

部件号:CC2564

我们的CC2564连接到蓝牙耳机(例如Beats Solo),我们需要请求耳机延迟报告以与其他设备正确同步。

查看TI提供的CC2564 STM32F411 API,但找不到任何方法获得 AVDTP/A2DP延迟报告。  

我们正在使用A3DPDemo代码示例。

我们如何获得耳机延迟报告?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚,

    TI双模蓝牙堆栈的GAVDP/A2DP不支持延迟报告功能。
    www.bluetooth.org/.../QLI_viewQDL.cfm


    此致,
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vihang,
    感谢您的快速响应。 在这种情况下,我们必须将该功能添加到TI提供的API (A3DPDemo_src)中? 我猜这只涉及添加代码以请求接收器(耳机)的延迟报告,然后添加代码以处理响应?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们似乎有用于A3DPDemo_src API的库(.A )文件,但没有源代码。
    是否可以获取源代码以便添加延迟报告功能?
    谢谢你。