This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 蓝牙低功耗速度

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584962/bluetooth-low-energy-speed

主题中讨论的其他部件:CC2640CC2650CC2640R2F

大家好,

我一直在研究数据传输的蓝牙选项,类似于蓝牙经典SPP。 它将位于Android设备和微控制器之间。 我希望数据速率至少达到11.52万位,而且最好是1MB/秒  
从我搜索过的东西来说,这是不可能的,因为低能量。 虽然在2台CC2650/CC2640设备2640设备之间可能会出现这种情况,但在使用CC2650<->移动Android设备时却不可能出现这种情况。 是否有人成功提高了Android数据速率?
唯一的其他选择似乎是我不喜欢使用的CC2564B ...

如果有人能够确认在Android设备之间的CC2650/CC2640之间2640之间测试了哪些数据速率,那将是非常感谢的。 另外,我们也非常感谢其他建议,我非常希望使用TI的解决方案来解决这一问题。 基本上,我们的想法是不使用线缆发送数据,就像现在这样简单(基本上是蓝牙SPP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,

    我将在我们的GitHub页面上查看吞吐量示例-链接位于TI BLE Wiki上。
    请注意,通过蓝牙52Mbps功能,CC2640R2F可实现~ 1.4 Mbps吞吐量。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢JXS,我不知道5.0 的吞吐量更高。 现在仍然没有什么帮助,因为最大的问题似乎是在Android方面。 我想我必须使用经典蓝牙或WiFi实施。