This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:串行占用问题

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584397/cc2640r2f-serial-occupation-problem

部件号:CC2640R2F
主题中讨论的其他部件: CC2640

我使用win10系统。

我不使用任何其他工程调试串行端口占用,
这是SPP_bl_server串行端口,请帮我尝试,我在哪里找不到问题。

https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/ble_examples-2.2 /示例/CC2650lp/spp_ble服务器

和   

debug spp_ble服务器此项目,进入调试模式,为什么编译器会占用开发板串行端口?
从串行端口数据中看不到这一点,如何取消占用串行端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    我会将此主题移至蓝牙低功耗论坛以获得更多可见性。

    此致,
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    这在您的PC上似乎是一个问题。 这是否与CC2640R2 LaunchPad配合使用? 是否可以从设备管理器中列出串行端口?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是列出的设备管理器的串行端口,请检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在您的COM端口列表中看不到COM5。

    您已将Win10上的哪个COM设备连接到CC2640R2F的UART端口? 我建议使用LaunchPad验证您的PC设置。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助,但我不知道什么是LaunchPad?您能给我一个软件或下载链接吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看CC2640 / CC2640R2F常见问题解答,该主题位于BLE论坛顶部。

    祝你一切顺利