This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2640R2F:需要有关BLE堆栈3.0 0.0和3.0 上的LE安全配对和绑定的说明

Guru**** 2561060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584967/starterware-cc2640r2f-need-clarification-on-le-secure-pairing-and-bonding-on-ble-stack-3-0-0-and-3-0-1

部件号:CC2640R2F

工具/软件:Starterware

尊敬的各位:

我对已知问题列有疑问。

由于Nexus设备未发送配对确认,运行Android 6.0 的Nexus 5出现LE安全连接配对失败。 解决方法是使用非MITM配对方法(JustWorks)。

此问题是否仅在Android手机上出现,还是也出现在iPhone中。 它是否将反映在BLE堆栈3.0 中1或已在BLE堆栈3.0 中可用。0

请告诉我们。

提前感谢您的支持。

谢谢!

Siva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题仅在上述Android设备上出现,但可能在使用上流实现的其他基于6.0 的产品上出现。

    关于您的第二个问题“它是否将反映在BLE堆栈3.0 中.........1”,我不确定这是指什么。

    如果您禁用LE安全连接,您应该不会看到问题,因为此Android版本正确实施LE传统配对。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JXS,您好!

    您所描述的问题出现在BLE堆栈3.0 0.0中,或者由于在3.0 .1堆栈中所做的更改,出现了此LE配对问题? 这是我的第二个问题。

    谢谢!

    Siva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Siva,

    我们没有测试BLE 3.0 .........0,但我希望它与此版本或任何支持LE安全连接的BLE协议堆栈产品(来自TI或非TI)一起显示。

    祝你一切顺利