This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:是否可以使用SerialBLEbridge协议在CC2541之间连接/配对?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/584703/cc2541-is-it-possible-to-connect-pair-once-cc2541-to-an-other-by-using-the-serialblebridge-protocol

部件号:CC2541
主题中讨论的其他部件: CC2640R2F

您好,

我正在尝试找到一种方法,通过使用SerialBLEbridge协议将一个CC2541直接连接/配对,以便它们可以相互通信。 这甚至可能吗?

为了精确地使用BLE芯片,它是 SmartEverything设备(TI CC2541 BLE)的一部分(https://github.com/ameltech/sme-cc2541-library

我在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/SerialBLEbridge_V_1.4 技术中心1上研究过SerialBLEBridge协议 ,但它似乎只支持对已连接的设备读/写数据。 但是,对于将数据发送到特定设备或如何从另一台CC2541设备连接到特定设备,没有编写任何内容。

是否可以使用SerialBLEBridge或其他不需要重写或更新设备上BLE固件的方式向特定目标发送消息?

问候和感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    如上述Wiki文章中所述,SerialBLEbridge是BLE外围设备。 因此,必须建立BLE连接(请注意,这不是"配对",因为配对是LE安全术语)。 您可以使用GATT与对等设备(BLE中心)交换数据。

    由于您似乎是BLE的新手,我建议您通读有关BLE的介绍性材料,并完成CC2640R2F的SimpleLink Academy课程。

    祝你一切顺利