This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 SDK与7.0 兼容

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585301/cc2541-cc2541-sdk-compatible-with-android7-0

部件号:CC2541

你(们)好

CC25.5431万 1.4 2和1.4 SDK。

华为P7手机,Android 7.0。

它具有高故障率,在连接状态下自动断开。 Android 6.0 没有此问题。

按以下方式测试视频。

数据包日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    在查看这些框链接之前,您是否检查了CC254x的“已知问题”Wiki网页条目:

    "连接到Android 7+设备后,连接可能会中断。 SNV闪存利用率高时会出现此问题。 要解决此问题,请在findItem()中应用变通办法,如本Sticky E2E论坛 帖子中所述。"

    祝你一切顺利