This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:使用simple_central示例构建BLE服务器

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585060/ccs-cc2640-build-ble-server-using-simple_central-example

部件号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家,您好!

我以前没有与BLE合作过。 我想构建BLE GATT中心(客户端),它允许我从另一台BLE设备读取特性值,并通过USB端口读取该值。 客户端可以是 CC2650 LP或 CC2540 USB dongle,这就是为什么我需要CC调试器的原因。 您是否对哪一个更容易的选项有建议?

我尝试使用 CC2640 simple_central示例。 但是,我不知道如何打印特性列表和特性值。 请告诉您如何修改示例,或者是否有示例可供参考?

谢谢!

建林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将尝试使用SPP_BLE服务器和SPP_BLE客户端示例,该示例已通过UART打印特性数据:
    github.com/.../spp_ble.md


    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zahid:

    感谢您的建议。 我下载了示例并尝试按照GitHub中的步骤操作。 但是,当我尝试构建SPP_ble服务器_cc2650lp_app时,我遇到了以下错误。 我使用了ble堆栈2.2 1和7.1。  

    请问是什么原因造成的?

    谢谢!

    建林