This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:如何更改CC2540的HostTest的MTU大小?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2640R2F, CC2541, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585362/cc2540emk-usb-how-to-change-the-mtu-size-of-hosttest-for-cc2540

部件号:CC2540EMK-USB
主题中讨论的其他部件:CC2540CC2640R2FCC2541CC2640

您好,

我想问是否可以更改CC2540的HostTest应用程序的MTU大小?  如果可能,哪个堆栈版本支持该功能?

等待您的帮助。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    CC2540/CC2541不2541不支持高于默认23字节的ATT MTU大小。 CC2640/CC2640R2F支持2640支持使用较大的MTU大小。

    祝你一切顺利