This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:在外部稳压器模式下具有TPS6.1098万x的CC2640

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585238/cc2640-cc2640-with-tps61098x-in-external-regulator-mode

部件号:CC2640
在“线程”中讨论的其他部件:TPS61.0981万TPS6.274万TPS6.1099万

你好!

我研究了TPS61.0981万,以便与CC2640或CC2640R2F一起在应用中使用。
您认为这款超低功耗升压调节器适合从一个电池(0.9V... 1.5V)?
如果在BLE应用中使用,其切换噪音和射频性能如何?
我读了SWRA498 (“在外部稳压器模式下将无线SimpleLink CC26xx与TPS6.274万配合使用”),但该设备至少需要2个单元,我只有1个单元。

谢谢!

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andreas:
    这应该是可行的。 通常,升压转换器比降压稳压器噪音更大,但如果您遵循稳压器和CC2640的布局建议,它应该工作正常。 我们已经对TPS6.1099万进行了一些简单的测试,没有发现任何问题。

    此致,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这是个好消息!