This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540T:在额定温度(125C)以上工作时的燃烧统计数据?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582571/cc2540t-burn-in-statistics-for-operation-above-rated-temperature-125c

部件号:CC2540T

TI能否提供测试统计数据,帮助我们估计在温度规范(125C)之外工作时可能出现的故障率?

我们有一种低容量应用,环境温度可在有限的时间内超过125C。 CC2540T的初始样品来自单个生产批次,在我们的测试配置文件中仍可运行。  

来自更大样品集的统计信息将帮助我们评估在应用中使用此芯片的可行性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    通常,我们建议您不要操作任何超出规格的部件-您将失去TI的保修和对该部件的支持。 换言之,如果您遇到问题,您可以在超出规格的情况下自行操作。

    据我所知,我们没有这方面的任何数据-我会将此请求转发给一位可能有更多信息的同事。

    此致,
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    正如Rebel所述,TI没有CC2540T在指定125C温度以上运行的特性数据。 正如您所观察到的,您可能会在测试中看到正确的操作,但无法保证所有批次都能正常运行。 与所有基于硅的电子产品一样,设备的使用寿命将随着设备最高温度额定值的操作而降低。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回答此问题。

    如果我知道,或者能够确定如何:我看到"验证答案"和"建议答案"按钮,我会将其标记为"已回答",但这些按钮的目的和区别对我来说并不明显。 ...搜索一下就会发现我并不是被这些标签(e2e.ti.com/.../11.8041万)所困扰 的唯一的人...验证答案是否正确。