请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640 尊敬的团队:
最近,我的客户在电话和CC2640 RC之间遇到一些通信问题。 由于该问题发生在低故障率下,因此很难使用嗅探器捕获。
所以我想我们是否可以添加更多的日志信息,以记录更多的堆栈相关消息。 以下是一个示例:
1.电话终止连接,但在RC端,连接已在GAPROLE_waiting_after超时后终止
2.从gapRole_processGAPMsg中,我们看到LL_SuperVision超时期限pkt->Reason == LL_SuperVision超时期限_term;
3.我们继续跟踪并来到这里,gapRole_processStackMsg(),无法继续;
1.我们认为,如果我们从CENTRAL接收到终止连接,我们是否可以记录日志以供将来分析?
2.对于上述问题,我们可以获取的任何详细信息,以帮助分析。不幸的是,我们未能通过嗅探器捕获此信息。